关于相机
查看相机的商品目录,会发现有的像素超过33万像素~1000万像素。基本上,像素数越小越便宜,而且图像捕获速度越快。
另外,像素尺寸越大,使用同一个镜头的情况下图像越亮。(因为1个传感器的尺寸很大,所以可以吸收很多光线)
基本上,若是机器视觉,全局快门的相机的图像不会发生畸变,画质很好,但随着世间流行倾向的发展,CCD在减少,即使是机器视觉,CMOS传感器也在增加,所以请注意。
关于镜头
远心镜头
该镜头主要多用于测量等,镜头的视角为0度。使用这个镜头的情况下,没有焦距和视角等信息,主要写入镜头的倍率和工作距离(WD),所以CCD的大小/倍率=视野。
该远心镜头可以很好地利用后置转换镜头(变更倍率的后置镜头)简单提高倍率,能得到高分辨率,但由于镜头自身也具备分辨率,所以分辨率不会很高,必须注意。(图像模糊)
用于测量的情况下,基本上选择远心镜头。
关于镜头的分辨率
机器视觉镜头(光学显微镜)的理论分辨δ可以由下面公式求出。
这里,λ表示光的波长,NA数值孔径(参照商品目录,有的情况下会表示为分辨率本身)。
关于不是NA值,而是用F值表示的镜头,由于镜头的倍率很低,所以几乎没有问题。
商品目录中记载了分辨率的情况下,请参考。
(例)镜头 倍率1倍镜头分辨率为10μm的镜头的情况
若是1/3英寸33万像素的相机,像素大小为6.6μm,所以镜头的分辨率为10μm。因此,最好尽量选择镜头单体即可达到目标倍率的镜头。